特殊用途 GFCI 職場での怪我の防止
特殊用途 GFCI は、UL 943C で定義された要件を満たすように設計された人員保護装置です。この規格は、工業用施設での使用に特化した GFCI クラスを規定しています。クラス C GFCI はライン間電圧が 480 V 以下でトリップレベル 20 mA の三相システムで使用することを意図しており、クラス D GFCI は 600 V システムでの使用を想定しています。
業務用厨房では、最大100Aまでの208V機器に対応するクラスA GFCI をお使いいただけます。クラス A GFCI が適用できない工業用アプリケーションには、UL 943C 規格認定のクラス C および D 特殊用途 GFCI モデルをご使用ください。
ケーススタディ:地方自治体の水道会社が作業員を感電の危険から保護
300万人以上の住民に水を供給している地方自治体の水道会社は、作業員を感電の危険から守りたいと考えていました。この施設には、オリンピックのプールほどの大きさの水槽が2つあります。年に1回か2回、タンクを手作業で洗浄しなければならず、水がまだ中にあり、600Vの水中ポンプが作動している間に作業員が入る必要があります。その解決策となったのが、リテルヒューズの工業用 Shock Block SB6100 EGFPD でした。電力会社は、各ポンプに電力を供給するモーター制御センターに EGFPD を設置しました。EGFPD は工業用漏電遮断器です。デバイスがトリップ設定を超える漏電を感知すると、すぐに回路が開き、作業員が感電から保護されます。
ケーススタディ:レンガメーカーが湿式のこぎりの使用中に作業員を感電死から保護
米国西部のレンガ製造工場では、住宅や商業用のレンガ、その他の建築材料として、粘土を加工しています。このプロセスの一部には、480 Vで動作する手動の湿式鋸が含まれます。同社は、作業者が電気的漏電から安全であることを確認したいと考えていました。工場の電気技師は、ユタ州ソルトレイクシティにあるリテルヒューズの販売代理店に懸念事項について相談しました。販売代理店の担当者は、リテルヒューズの機器漏電保護デバイス (EGFPD) の使用を提案しました。工業用 Shock Block SB6100 EGFPD が、80 年代に製造された製造ラインのモーター制御センターとフェースカットソーの間に取り付けられました。そして実験してみたところ、30mAが厄介なトリップを防ぐ最低設定であることが分かりました。デバイスがその閾値以上の漏電を感知すると、20 ms 以内に回路が開き、作業員の怪我や危険な感電による死亡を防ぐのに十分な速さで作動します。
ケーススタディ:大手ソリューション・マイニング会社がポンプ場付近の感電から従業員を保護
溶液採掘には、一定の水の供給が必要です。ある大手ソリューション・マイニング会社は、処理用水を供給するためのポンプ場を水道の近くに設置しています。水は鉱山にポンプで送られる前にろ過する必要があるため、取水口をふるいにかけるフィルターがあります。2つ目のフィルターがポンプ場内に取り付けられていますが、それでも石、砂、破片がポンプ場に入り込みます。通常、年に一度、従業員は水中ポンプの助けを借りてサンプから破片を取り除く必要があります。清掃中に水中ポンプを作動させておくと、感電の危険性があります。工業用 Shock Block SB6100 EGFPD がその解決策でした。彼らは EGFPD をポンプ場内の壁に取り付けました。密閉型工業用 Shock Block は、このアプリケーションで使用する壁掛け設置に適しています。これで、作業者がポンプ場に入ってサンプを清掃する時、工業用 Shock Block によって保護されます。