アーク放電緩和の基本
アーク放電リレーは、回路ブレーカーにトリップ信号を送ることでアーク放電の発生を素早く検知し、全体の除去時間とその後の損傷を減らすことができます。その仕組みは、出力を提供して電気システム回路ブレーカーを直接起動させ、アーク放電部への電流の流れを遮断するというもの。
アーク放電リレーは、企業が NEC に準拠するのに役立ちます。NEC では、アーク放電境界内で作業する際に、作業員が回路保護デバイスを瞬時にトリップするように調整する必要があります。この規定では、アーク放電リレーがキャビネットを保護している場合、作業員はこのような余分なステップを踏む必要がないとされています。
アーク放電リレーを取り付けることで、全体の除去時間が短縮され、アーク故障によって放出されるエネルギー量が削減されます。最速のアーク放電リレーは、発生しつつあるアーク放電を検知し、1 ミリ秒未満でブレーカーにトリップ信号を送ることができます。回路ブレーカーは35〜50ミリ秒後に開きます。アーク放電は、特にその初期段階において、ボルト短絡電流のごく一部を引き出す可能性があるため、アーク電流と通常の突入電流を区別するために回路ブレーカーだけに頼るべきではありません。
アーク放電リレーを使用することで、機器へのダメージが減少し、近くの人が重傷を負うことも少なくなります。通常、この損傷は軽微で、アークが発生した故障点に限定されます。これにより、本格的なアーク放電中に発生する、より広範で深刻な損傷を回避できます。
アーク放電リレーは、アーク放電緩和戦略の重要な部分です。ホワイトペーパーをダウンロードしてアーク放電リレーの特長についての詳細をご覧ください
ホワイトペーパーのダウンロード