アーク放電ナレッジセンター - 金属構造に対する明るい光

危険の識別と軽減

アーク故障が引き起こすダメージを阻止する際、知識があれば問題は半分解決したも同じです。 光センサーを使用して回路をシャットダウンする、リテルヒューズのアーク放電リレーの仕組みについてご覧ください。

アーク放電とは

アーク放電は「アーク故障」と同義で用いられることがありますが、より正確に定義するのであれば「アーク故障時に発生する光」となります。アーク故障とは電力的に生じる事象の一種で、2つのコンダクタの間にある絶縁媒体の破損に起因します。絶縁体(通常は空気)中にアークの発生に十分なエネルギーがあり、過度なライトニング(アーク放電)、19,000℃以上の高温、爆発力をともなう圧力波(アーク爆発)を生じさせます。このような力は、金属を気化し、機器を破損するなどして、近くにいる人を重大な危険にさらす危険な状態を生み出します。


アーク放電の原因とは

アーク放電は、コンダクタ間のギャップに電流が流れることによって発生します。その発生要因は複数考えられますが、最も一般的なケースとして導体の絶縁に異常がある場合や破損していケースが挙げられます。


アーク放電リレーとは

アーク放電リレーは、マイクロプロセッサをベースとしたデバイスで、放電の兆候を検知する光学センサーを使用しています。センサーは、スイッチボードのさまざまなキュービクルやドローアに戦略的に配置されています。発生しつつあるアーク放電を素早く検知するためアーク放電リレーを取付けることで、全体的な除去時間とアーク故障で放出されるエネルギー量を大きく削減します。その結果、装置へのダメージが減少し、近くの人が重傷を負うことも少なくなります。

アーク放電リレーの仕組み

アーク放電リレーの仕組み
video settings
現在の時刻 0:00
/
継続時間 -:-
Progress: NaN%

アーク放電が発生する要因は数多く存在します。当社のアーク放電リレーは有害な事象に対して優れた保護を行います。ビデオをご参照ください。

アーク放電リレーが重要な理由

アーク放電リレーは、システム内の入射エネルギーの量を減らすため、電気キャビネットに必要なコンポーネントです。アーク放電リレーでアーク放電の発生を防ぐことはできませんが、放電の程度を軽減することで重要な資産や従業員の安全を守ることができます。アーク放電リレーは、損害を最小化し、コストや時間を節約して命を守るアーク放電保護スキームに不可欠なコンポーネントです。


一般的なアーク放電事故におけるエネルギーの量

480 V のシステムにおける 20,000 アンペアの故障電流での相間故障には、9,600,000 ワットの力があります。過電流保護が作動するまでの200ミリ秒間に仮にアーク保護がなく、不具合が生じたままの状態だと仮定すると、放出されるエネルギーは約2メガジュールに達することが考えられます。これはダイナマイト1本分程度のエネルギーに相当します。

アーク放電のエネルギー公式:

エネルギー = 電圧 × 電流 × 時間

480 V × 20,000 A × 0.2 s = 1,920,000 J

所定のシステム電圧に対してアーク放電エネルギーを低減するには、時間と電流という2つの要素を調整することで行うことができます。時間は PGR-8800 または AF0500 などのアーク放電リレーを使って短縮し、アーク放電を素早く検知することできます。アーク放電リレーにより接続されている回路ブレーカーが瞬時にトリップし、反限時の遅延をオーバーライドします。電流は、限流ヒューズ、あるいは相接地短絡の発生に備える高抵抗接地を利用して抑えることができます。


アーク放電リレーを選ぶ際の主な検討事項とは

アーク放電リレーの最も重要な要素は以下の通りです。

  • 反応時間
  • トリップの信頼性
  • 取付けの容易さ
  • センサーの柔軟性
  • ソフトウェア
  • センサーの設計
  • 不要なトリップの防止
  • 拡張性

アーク放電リレーを選ぶ際に考慮すべき事項については、ホワイトペーパー 『アーク放電リレー選定時の重要検討事項』でより詳しく解説しています。


アーク放電の影響

アーク放電は制御されていない、激しい電気エネルギーの発光放電で、本来なら絶縁する媒体に電流が流れる際に発生します。アーク短絡の最も一般的な原因は絶縁不良です。これらの不良の要因は欠陥があったり老朽化した絶縁素材、不十分あるいは誤ったメンテナンス、ほこり、湿気、害虫(害獣)、人的エラー(テスト用プローブを不適切な表面に接触させた、またはツールが滑って通電導体に触れたなど)によって引き起こされる場合があります。

アーク放電事象は危険なもので、人(作業者)の命に関わる恐れがあります。OSHAによると、産業分野におけるアーク放電事象は、電気作業に関連する作業中に有資格者が遭う事故原研や死亡原因の約80%を占めるとされています。作業員の怪我が避けられた場合でも、アーク放電は機器を破壊し、結果として機器の交換やダウンタイムによる損失を被るのは避けられません。

アーク放電に関するよくあるご質問(FAQ)

アーク放電リレーに関するよくあるご質問

アーク放電リレー技術に関してよくある疑問をまとめてあります。ぜひFAQをご覧ください。