弊社の環境インパクトと削減目標
リテルヒューズは、従業員、地域社会、および環境を保護するため、責任ある製造および流通業務の遂行に尽力しています。 当社では、世界の気温を産業革命以前の水準から 2°C 以内に抑えるというパリ協定に沿って、スコープ 1 およびスコープ 2 の温室効果ガス(GHG)排出量を 2035 年までに 38% 削減するという強度目標を設定しています。

エネルギー効率
弊社の温室効果ガス排出量全体において、エネルギーの使用が最も多くの割合を占めるので、製造拠点全体でエネルギー効率の継続的な改善に注力しています。 また、弊社は市場においてスマートメーター、ソーラーパネル、エネルギー貯蔵システムをサポートする必要不可欠な技術を提供するよう努めているので、エネルギー効率は、事業戦略においても極めて重要な役割を果たしています。

温室効果ガスの排出
長期的な温室効果ガス排出量削減目標をサポートするため、弊社は各製造拠点に短期的な年間目標を設定し、これらの年間目標を達成するための行動計画を共同で策定しています。 弊社は、2035 年までにスコープ 1 および 2 の温室効果ガス排出量を 38% 削減するという温室効果ガス削減目標を達成するための重要な要素として、各製造拠点でのエネルギーの削減、再生可能エネルギーの利用拡大、および化学プロセス管理の改善を優先しています。

水の使用量
弊社は責任を持って天然資源を使用するよう努めており、水使用量を最適化するために、各施設でリーンプロジェクトを実施しています。 弊社の事業が一様に水を大量に消費するわけではありませんが、どの拠点が水不足地域にあるのかを判断するために各事業所を評価し、最も大きなインパクトを与えられる事業所に年間水使用量削減目標を設定しています。

廃棄物・有害物質の管理
弊社は、従業員と環境を保護しながら規制を遵守するために、事業および生産プロセスにおいて廃棄物を削減し、なくすことに重点を置いています。 化学薬品、溶剤、重金属などの有害廃棄物は、弊社の製造の副産物です。 弊社は、製品の品質と安全性を維持しながら、これらの有害廃棄物を最小限に抑えるよう努めています。 弊社は廃棄物の削減、原材料と資源の節約、有害廃棄物の安全な取り扱いと処分の徹底を目指しています。

製品開発とイノベーション
当社は 100,000 を超えるエンドユーザーの皆様に、多様な先進技術の製品ポートフォリオをお届けする、グローバルかつ信頼できるパートナーです。 弊社は、お客様の設計と性能仕様を満たすために、新製品の開発を優先しています。 また買収を通じて、提供する製品を大幅に拡大してきました。 お客様重視のイノベーション、エンジニアリングの専門知識、アプリケーションに関する知識によって、より持続可能で、つながりのある、より安全な世界を実現します。
2023 リテルヒューズ・持続性に関する報告
当社の取り組み、アプローチ、影響についての詳細をご覧ください。